This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25118:数据表中的公式

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25118

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751383/lm25118-formulae-in-datasheet

器件型号:LM25118

你好



我正在我的项目中使用 LM25118。 我将提供9-30V 输入、2A 时的输出为30.5V。 Iripplemax = 0.9A f=294.6599KHz

在数据表中、针对所有计算给出了降压和降压升压模式计算。 根据我对当前设计的要求、我需要使用降压/升压配置。 如果我使用降压/升压计算所有参数、就足够了吗?

为什么给出降压模式公式?

我认为、在这种情况下、此 IC 的输入大于输出。 无论我的假设是否正确。

我已经完成了这两者的计算。

当我计算降压/升压的 I1限值时、它满足条件、但对于降压、它不满足条件。 如果降压/升压需要进行两种计算、我必须采用迭代方法?

我想知道、如果我使用降压升压模式、降压升压计算是否足够。

请帮助我解决这一问题。

此致

Nidhi P Shetty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nidhi、

    请参阅我对您有关导管选择的其他帖子的回答。

    谢谢、
    Youhao Xi