请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25118 你好
我正在我的项目中使用 LM25118。 我将提供9-30V 输入、2A 时的输出为30.5V。 Iripplemax = 0.9A f=294.6599KHz
在数据表中、针对所有计算给出了降压和降压升压模式计算。 根据我对当前设计的要求、我需要使用降压/升压配置。 如果我使用降压/升压计算所有参数、就足够了吗?
为什么给出降压模式公式?
我认为、在这种情况下、此 IC 的输入大于输出。 无论我的假设是否正确。
我已经完成了这两者的计算。
当我计算降压/升压的 I1限值时、它满足条件、但对于降压、它不满足条件。 如果降压/升压需要进行两种计算、我必须采用迭代方法?
我想知道、如果我使用降压升压模式、降压升压计算是否足够。
请帮助我解决这一问题。
此致
Nidhi P Shetty