This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25118:TI webench 仿真

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25118, LM25118-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751305/lm25118-ti-web-bench-simulation

器件型号:LM25118

你好

我正在我的项目中使用 LM25118。 根据我的客户对9V 至30V 输入的要求、需要在2A 电流下提供30V 输出。 请参阅下表。

参数 输入电压 输出电压 输出电流
IC 支持 3-42V 1.23-38V 小于10A
设计中考虑的因素 9-30V 30伏 2A

当我在 TI Web 工作台仿真器中进行仿真时、我无法获取设计。 如果我将最大输入电压设置为27V 或30.5V、我可以获得该设计。

我想知道为什么我无法获得该设计。

我的客户还需要提供仿真结果。

请帮助我解决这一问题。

此致

Nidhi P Shetty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nidhi、

    感谢您考虑使用 LM25118。 我刚刚试用了 Webench、能够获得9-30V 输入电压的设计。 我使用 Google Chrome 从 LM25118-Q1产品网页进入 Webench。 您应该会看到新的 Webench 电源设计器(Beta)页面。 您还可以更改生成的设计并进行仿真。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi