请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25118 你好
我正在我的项目中使用 LM25118。 根据我的客户对9V 至30V 输入的要求、需要在2A 电流下提供30V 输出。 请参阅下表。
| 参数 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 |
| IC 支持 | 3-42V | 1.23-38V | 小于10A |
| 设计中考虑的因素 | 9-30V | 30伏 | 2A |
当我在 TI Web 工作台仿真器中进行仿真时、我无法获取设计。 如果我将最大输入电压设置为27V 或30.5V、我可以获得该设计。
我想知道为什么我无法获得该设计。
我的客户还需要提供仿真结果。
请帮助我解决这一问题。
此致
Nidhi P Shetty