This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51003:不显示 Vout。

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/744822/bq51003-vout-does-not-appear

器件型号:BQ51003

我的客户正在开发智能环、这是一种环形医疗保健服务。

由于它是一种低功耗产品、因此已确认 Rx 的绕组值是任意设计的 PCB 图案。

 已确认 Vrect 电压最初为7V。 此后、确认输出电压为5V 或更高、但根本不输出 Vout 电压。

开关的导通时间似乎非常短。

 经确认、初始启动所需的电压为7V。
PCB 设计是否存在问题或类似问题? 请告诉我您需要检查什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    原理图看起来不错、但需要检查的是:
    1) 检查线圈调优- C54/C58/C59总计76nF 这对于33uH 线圈有效、并且 PCB 线圈通常较低。
    2) FOD 车削--交换 R38/R39值,R39 (FOD)的较高值将增加 FOD 计算的裕度并防止出现问题。
    3) 删除 R37 --此时不需要。
    4) 您能否在 RECT 引脚上发送波形的示波器捕获
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    感谢您的快速回复。
    您能告诉我 FOD 校准程序吗? 我已经检查了数据表的内容、但被告知要联系 TI。 请检查。
    我安装了 FOD 校准程序、但它不起作用。 您能否提供操作手册?

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    操作手册是 FOD GUI 的一部分、可从右上角的工具栏访问。