This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:配置- 2节串联电池

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/746710/bq4050-configuration---2-series-cells

器件型号:BQ4050

您好!  

我正在尝试获取 BQ4050中的所有设置、以确保正常运行。 是否有一个指南解释了哪些设置对于操作至关重要?  

我当前的问题是电池 欠压警报( CUV)持续存在。 我有2个电池(在 DA 配置中配置)、两个电池都高于 CUV 恢复电压、并且 CUV_RECOV_CHG 未设置、但 CUV 警报不会禁用。 我还尝试切换 CUV_RECOV_CHG 位并应用充电器、但无结果。

您有什么建议吗?是否有一个文档中包含了我遗漏的设置过程?

谢谢、
Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是我的原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    唯一的参考文档是 DS 和 TRM。 要清除 CUV、请尝试发送复位。 我无法按上传的方式读取原理图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    目前、我正在尝试使用 FET_EN=0的 DSG_TEST 和 CHG_TEST 选项来操作 FET。 我看到 DSG 和 CHG FET 驱动器输出没有变化、并且操作状态中的 DSG 和 CHG 位保持未置位(0)。 导致这种情况的原因是什么? FET 选项= 0x01
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原理图 PDFe2e.ti.com/.../batteryPack.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将在2周内回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我怀疑您的校准已关闭。 如果您的电压增益被意外覆盖、它可能会读取一个错误值、因此会关闭您的 CUV。 您可以在您的 gg 文件的校准部分中进行检查。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对此进行深入研究。 事实证明、BQ4050认为保险丝由于保险丝引脚电压过高而跳闸。 我检查了所有可以发现的设置、以禁用永久故障、保险丝功能、以及设置保险丝引脚监控的位。 以上均未解决此问题。 当我将保险丝引脚连接至 GND (它悬空)时、问题已得到解决。 可能我错过了某个位置的设置、或者这是固件问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、需要通过保护器将保险丝引脚拉低。 仅当保护器跳闸时、它才会切换为高电平。 在这种情况下、可能是保护器发生了故障。