请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ4050 您好!
我正在尝试获取 BQ4050中的所有设置、以确保正常运行。 是否有一个指南解释了哪些设置对于操作至关重要?
我当前的问题是电池 欠压警报( CUV)持续存在。 我有2个电池(在 DA 配置中配置)、两个电池都高于 CUV 恢复电压、并且 CUV_RECOV_CHG 未设置、但 CUV 警报不会禁用。 我还尝试切换 CUV_RECOV_CHG 位并应用充电器、但无结果。
您有什么建议吗?是否有一个文档中包含了我遗漏的设置过程?
谢谢、
Aaron