This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138HSFBEVM-029:当次级整流器使用软启动时,无负载启动波形有问题。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138, UCD3138A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732789/ucd3138hsfbevm-029-when-secondary-rectifier-uses-a-soft-start-there-is-a-problem-with-the-no-load-start-up-waveform

器件型号:UCD3138HSFBEVM-029
主题中讨论的其他器件:UCD3138UCD3138A

次级整流器采用软启动。  下图   显示了空载启动波形。  什么 问题会导致该启动波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工程师会对您作出响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没有工程师回复我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的确切器件型号是什么? 是 UCD3138还是 UCD3138A?

    UCD3138HSFBEVM-029中默认不启用此功能

    在 UCD3138A 中、硬件在光石方向上增加 SR 脉冲、因此需要由固件来处理同步 FET 软启动(固件实现不使用硬件斜升机制)。

    如果您使用的器件是 UCD3138、那么您可能需要在查看最终结果之前使用示波器来调节 SR 软启动的速率并查看 SR 脉冲是否正常增长。

    希望这有道理、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果报告的问题已解决、请将此帖子的状态设置为已解决。
    谢谢、此致、