Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50-R2 主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
您好!
我在我们的系统日志文件中观察到、电池组的 FCC 在放电结束时更新为非常小的值(例如从19Ah 到10AH)、在充电结束时恢复。 我不理解导致这种情况的参数。 我将随附 gg.csv 文件。 请帮助我们找出根本原因。