This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:放电结束时 FCC 更新

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730496/bq40z50-r2-fcc-update-at-the-end-of-discharge

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

我在我们的系统日志文件中观察到、电池组的 FCC 在放电结束时更新为非常小的值(例如从19Ah 到10AH)、在充电结束时恢复。 我不理解导致这种情况的参数。 我将随附 gg.csv 文件。 请帮助我们找出根本原因。

感谢您、e2e.ti.com/.../4S8P_5F00_battery-pack-gg-file.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    加上以上、我们不会将电池组放电至完全放电状态(这意味着放电至充电电平的50%)。 放电结束时、剩余电量变为零。 附加了该图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能否发布 bqStudio 日志以解决此问题、以便我可以检查 DOD 和传递的电荷是否正确更改。
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我没有使用 BQ Studio 进行登录、我们正在进行一些系统级测试。 我将在本周之前向您发送日志。 我要附加一些我们从系统中读取的参数日志文件、请检查这是否是 helpful.e2e.ti.com/.../23_2D00_09_2D00_2018_5F00_log.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Uday、
    您是否能够使用显示该现象的 bqStudio 捕获任何日志? 在 bqStudio 中、您可以捕获许多有用的调试寄存器、这将帮助我们了解当前情况。 或者、您可以将这些调试寄存器添加到系统日志记录功能中。
    请向我们提供您的最新情况。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dmax:

    请从 Battery Management Studio 中找到所附的日志文件。

    此致、

    Uday Kumar

    e2e.ti.com/.../20181016_5F00_SOC_2D00_jump_5F00_cycle.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Uday、
    感谢您的日志。 它确实向我们展示了一些非常有用的线索、我们正在进一步分析这些线索、以便为您提供建议。
    另一个请求:您能否在测试后从软件包中提取新的.gg.csv 文件? 我忘了说、但我们的想法是在测试前后捕获.gg.csv 文件、以便我们可以看到它是如何开始和结束的。 此外、如果您在测试期间打开自动导出功能、每隔10分钟左右提取一次.gg.csv 文件、效果会更好;这样、我们就可以看到随着时间的推移而更新的内容。 但是、我们可能能够使用您现有的日志为您提供可行的建议。 我们将在几天内回复您。