This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq20z45-R1:Panasonic NCR18650PF 黄金文件生成问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725591/bq20z45-r1-panasonic-ncr18650pf-golden-file-generation-issues

器件型号:bq20z45-R1
主题中讨论的其他器件: BQEVSW

你(们)好。

我们一直在尝试使用我们的电池控制器为 Panasonic NCR18650PF 锂离子电池创建新的 Golden File、但很难使最终的电池平衡生效、并将更新状态更改为0x0E。  在我们一直使用的 bq 评估软件中、有一个用于这些 Panasonic 电池的 CHEM 文件。

我们目前正在接近第二次生成黄金文件尝试的结束;这些单元格处于最后一个充电周期、更新状态仍然读取0x0D 而不是0x0E。  我们每次都遵循以下广泛步骤中所述的程序:

1) 设置数据闪存参数以匹配应用和所选电池单元(这些参数大部分是从与 Molicel ICR18650M 单元一起使用的数据闪存设置中传递的、我们已经成功地为其创建了黄金文件; 两节电池将用于同一应用的同一电池组中、因此它们的数据闪存设置之间的任何差异都将考虑 Molicel 和 Panasonic 电池之间的电池特性差异)。

2) 2) 电池组的初始编程和校准。

3) 放电和充电周期、因此 bq20z45-R1可以"学习"电池的容量并表征放电期间电池的阻抗。  我们在初始放电后启用阻抗跟踪。  除初始放电外、我们一直在进行3次充电和2次放电、每次电流约为260mA (我们每包使用4节 Panasonic NCR18650PF 电池)、充电和放电之间的间隔时间超过8小时、以使电池能够休息。

如果需要、我可以提供有关我们已执行的步骤的更多详细信息。  我们是否可以采取不同的措施来提高生成黄金文件的成功几率?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ra 表似乎未更新。
    通过查看 Ra_Flags 可以检查是否出现这种情况、以查看标志是否已从默认值"FF55"更改为"0055"。
    为了检查 Ra 表为什么不更新、我们必须查看 gg 文件以及学习周期的 bqEVSW 日志和您正在使用的化学 ID 编号。
    最可能的原因是化物 ID 可能不正确匹配。
    还可以将日志提交到在线 gpc chemID 工具: http://www.ti.com/tool/GPCCHEM 以检查 chemID 是否正确。
    此致、
    Swami
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Panasonic_5F00_NCR18650PF_5F00_SN085_5F00_091418.txt

    e2e.ti.com/.../Panasonic_5F00_NCR18650PF_5F00_Log_5F00_SN085_5F00_090718.txt

    e2e.ti.com/.../Panasonic_5F00_NCR18650PF_5F00_Log_5F00_SN085_5F00_091018.txt

    你好,Swami,

    感谢您的反馈。  Ra 表似乎未更新。

    我附加了两个日志文件、这些文件合并了我们其中一个电池组的整个学习过程尝试。  每个日志的标题包括日志的启动日期;bqEVSW 程序在9月7日至9月10日的一个放宽期内遇到错误。  电池组没有遇到任何错误、并且在发生 bqEVSW 程序错误之前已成功充电至满容量、因此希望日志文件仍可被分析。  我还在完成学习周期尝试后附加了导出的文件、其中包含该数据包的最终数据闪存参数。  我注意到此尝试的更新状态为09;以前的尝试导致更新状态值为0D。  最后、我们将使用化学 ID 2020。

     请注意、我们为该电池组充电的充电器在充电期间与电池组通信、这会导致 EV2300的一些数据通信问题、其中一些值未被完全读取、并会反映在一些记录的样本中。  希望这不是问题。

    我尝试运行 gpc chemID 工具、但收到错误。  似乎该工具需要多个环境温度和放电/充电率的日志文件、而我没有这些文件。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Swami,

    一些更新:

    在查看启动数据闪存设置后、我将启动.gg 文件中的更新状态值从0A 更改为00;在此更改之前、我在学习周期过程开始时手动将 bqEVSW 中的更新状态更改为00。 我不确定从00开始与手动更改为00是否会对学习周期产生任何影响、但我已尝试使用这一更新的.gg 文件和两个不同的电池组再尝试两个学习周期、但没有成功。

    您是否有机会查看我发送给您的日志文件和数据闪存设置?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nick、

    很抱歉耽误你的时间。 您的主题已在本周分配给我。 您是否仍有问题或您是否设法自行解决?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Batt、

    是的、我能够通过将放电电流增加到大约600mA 或大约 C/5来完成学习周期。 此后、我准备并开始测试这些单元的生产 ROM 文件。 到目前为止一切都很好。