主题中讨论的其他器件: BQEVSW
你(们)好。
我们一直在尝试使用我们的电池控制器为 Panasonic NCR18650PF 锂离子电池创建新的 Golden File、但很难使最终的电池平衡生效、并将更新状态更改为0x0E。 在我们一直使用的 bq 评估软件中、有一个用于这些 Panasonic 电池的 CHEM 文件。
我们目前正在接近第二次生成黄金文件尝试的结束;这些单元格处于最后一个充电周期、更新状态仍然读取0x0D 而不是0x0E。 我们每次都遵循以下广泛步骤中所述的程序:
1) 设置数据闪存参数以匹配应用和所选电池单元(这些参数大部分是从与 Molicel ICR18650M 单元一起使用的数据闪存设置中传递的、我们已经成功地为其创建了黄金文件; 两节电池将用于同一应用的同一电池组中、因此它们的数据闪存设置之间的任何差异都将考虑 Molicel 和 Panasonic 电池之间的电池特性差异)。
2) 2) 电池组的初始编程和校准。
3) 放电和充电周期、因此 bq20z45-R1可以"学习"电池的容量并表征放电期间电池的阻抗。 我们在初始放电后启用阻抗跟踪。 除初始放电外、我们一直在进行3次充电和2次放电、每次电流约为260mA (我们每包使用4节 Panasonic NCR18650PF 电池)、充电和放电之间的间隔时间超过8小时、以使电池能够休息。
如果需要、我可以提供有关我们已执行的步骤的更多详细信息。 我们是否可以采取不同的措施来提高生成黄金文件的成功几率?
提前感谢。