请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28950 主题中讨论的其他器件:UCC28951、
你(们)好
目前、我的客户正在使用 SM72445 和 UCC28950开发600W 级太阳能转换器。
配置如下。
该公司正在尝试将 ucc28950 用作升压电路。
输入:48V、输出:400V、最大输入:600W
请查看下面的电路图吗?
e2e.ti.com/.../PSFB_5F00_Controller_5F00_schematic.pdfe2e.ti.com/.../PSFB_5F00_Power_5F00_schematic.pdf
我目前正在查看电路原理图。 我很忙、但你能帮我吗?
我没有看到升压输出的用途、包括我。
如果是600W 级、是否可以将其配置为 LLC IC?
在客户公司、据说在构建 LLC 时、当输入电压移动时、效率不高。 是真的吗? 我还听说很难应用共振。
如果 LLC 适用、我认为 UCC25630X 也适用。