This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:电路配置

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750899/ucc28950-configuration-of-circuit

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件:UCC28951

你(们)好

目前、我的客户正在使用 SM72445 和 UCC28950开发600W 级太阳能转换器。

配置如下。

该公司正在尝试将 ucc28950 用作升压电路。

输入:48V、输出:400V、最大输入:600W

请查看下面的电路图吗?

e2e.ti.com/.../PSFB_5F00_Controller_5F00_schematic.pdfe2e.ti.com/.../PSFB_5F00_Power_5F00_schematic.pdf
我目前正在查看电路原理图。 我很忙、但你能帮我吗?
我没有看到升压输出的用途、包括我。

如果是600W 级、是否可以将其配置为 LLC IC?
在客户公司、据说在构建 LLC 时、当输入电压移动时、效率不高。 是真的吗? 我还听说很难应用共振。
如果 LLC 适用、我认为 UCC25630X 也适用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Andy

    我建议他们使用 UCC28951而不是 UCC28950。 UCC28951是 UCC28950的100%替代产品。
    他们可能希望在 SS/EN 引脚上添加一个小信号 MOSFET、以便能够直接打开和关闭 PSFB。
    它们使用具有全桥输出的二极管整流-这是400Vdc 输出时的良好安排。 UCC28951的 SR 输出可保持开路。 也可以将 DCM 引脚连接到 VREF、以使 Oroute 和 OUTF 信号不处于活动状态。 我看到他们通过 R21提供了这种可能性。 (将 R21和 R24设置为零欧姆、并将 R25设置为无爆音)。

    UCC28951和 UCC28950不能用于驱动 LLC。

    客户正确、当输入/输出电压比在宽范围内变化时、很难设计 LLC 电路-您没有说输入电压范围是多少、但48V 电池可能低至40V 或高达60V 和 在该范围内运行的 LLC 将难以设计。 问题在于、LLC 必须在大部分输入电压范围内远离其谐振频率运行、因此其效率会降低。 PSFB 要容易得多。

    UCC25630x 是 LLC 的理想选择-问题是 LLC 是否是正确的拓扑。

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:
    您可能会看到具有有源钳位的电流馈电全桥升压转换器。 当输入电压较低以及输入与输出之比较高时、这是一个很好的选择。 此外、由于输入电流纹波将非常低、因此电池将非常满意。