你(们)好
我们有一个采用 LM2841XMK 的设计。 它设置为从+24V 输出产生+5V 电压。 较低的反馈电阻器1k、尺寸0603直接位于引脚2和3处。 上部的5k6也非常靠近。 所有 EMI 测试进展非常顺利。 我们使用正式涂层来保护 PCB。 现在我们注意到、当向芯片所在的位置加水时、输出电压下降。 即使是冷凝水也能显示效果。 当输入电压增加时、输入电压越低、输入电压就越少。 因此、我们认为从开关电压到反馈引脚存在电容耦合、这会使电压下降。 您是否认为上部反馈电阻器上具有一些 pF 的小电容器有助于降低反馈环路的敏感性。 或者您还有其他想法吗? 感谢你能抽出时间。
Gerhard