请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65094 您好、先生、
Intel 发行版号1506495178 PMIC 出现 I2S 问题、PMIC 出现此问题的新版本。
我们的客户想知道、TI 标记代码有什么区别?
Hugo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Hugo、
这是一个处理器问题、而不是 PMIC 问题。 英特尔正在发布更新的 PMC (电源管理控制),而不是新的 PMIC。 PMIC 工作正常、是违反 I2C 规范的主设备(处理器)。
我们看到此问题对 TPS65094产生影响的唯一情况是、除了处理器内部的内置上拉电阻外、还使用了外部上拉电阻器。 在这种情况下、SDA 上升时间比 SCL 下降时间快、并且可以寄存为一个停止条件。 对于没有外部上拉电阻的正常用例、我们在任何客户中都没有看到此问题。 也许其他 PMIC 供应商比我们有更多的问题。