This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65094:TPS650942 I2C 问题

Guru**** 2575815 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65094

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750430/tps65094-tps650942-i2c-issue

器件型号:TPS65094

您好、先生、

Intel 发行版号1506495178 PMIC 出现 I2S 问题、PMIC 出现此问题的新版本。

我们的客户想知道、TI 标记代码有什么区别?  

Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hugo、

    这是一个处理器问题、而不是 PMIC 问题。 英特尔正在发布更新的 PMC (电源管理控制),而不是新的 PMIC。 PMIC 工作正常、是违反 I2C 规范的主设备(处理器)。

    我们看到此问题对 TPS65094产生影响的唯一情况是、除了处理器内部的内置上拉电阻外、还使用了外部上拉电阻器。 在这种情况下、SDA 上升时间比 SCL 下降时间快、并且可以寄存为一个停止条件。 对于没有外部上拉电阻的正常用例、我们在任何客户中都没有看到此问题。 也许其他 PMIC 供应商比我们有更多的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    非常感谢。

    我们的客户有一个问题、如果 SWB2不使用、该引脚上的电压值是多少?
    输出电容为10uF SWB2=1V、睡眠模式 SWB2=1V 时的系统电源,这是否正常?

    Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hugo、

    SWB2是一个负载开关、因此当被启用时、输出应该等于输入。 对于 TPS65094器件、SWB1和 SWB2同时启用/禁用、因此我们将它们称为 SWB1_2、因为它们充当单个较大的负载开关。

    通常、输入为1.8V、因此我们预计输出为1.8V、但由于它们不使用它、它们可能会执行一些不同的操作。

    您可以在数据表中的定序图中看到何时启用/禁用它(从第40页开始)(电源定序和 VR 控制)。

    如果它们的输入电压为1.8V、输出电压为1V、则它们可能测量的平均电压为1.8V 和0V。如果它们的 PMICEN 为高电平并且电源故障/ THERMTRIPB/UVLO 故障、 然后、器件将在一个周期内继续重新启动。 这可以使用示波器进行检查。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    抱歉、在与客户核实后、SWB2问题是 TPS650842。
    我们在 E2E 上创建了新问题。

    非常感谢。

    Hugo