您好!
我的客户正在与 UCC29002合作、他遇到了几个问题、需要一些支持:
第一个问题是使用数据表中的公式(第17页 SLUS495I)计算 RC 值以实现所需的环路响应。
被平方的 R_EAO 结果为负。 您以前是否遇到过此问题? 负电压的原因可能是什么?
第二个问题 是负载共享不稳定、在这种情况下、他会看到电源电流中的爆炸行为。
是否有一些通常会导致此类行为的关键因素? 我们如何稳定它?
一些背景:
"与之搭配使用的转换器基于 LT3839、该器件可将12V 电压降至5V、最大电流为40A @5V。
LT 仿真的波特图为我们提供了20kHz 带宽、增益裕度为45dB、增益裕度为2kHz 时为30dB。"
谢谢、
Kevin