This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29002:负载共享和补偿组件计算不稳定

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC29002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750219/ucc29002-instability-in-load-share-and-compensation-component-calculation

器件型号:UCC29002

您好!

我的客户正在与 UCC29002合作、他遇到了几个问题、需要一些支持:

第一个问题是使用数据表中的公式(第17页 SLUS495I)计算 RC 值以实现所需的环路响应。

  被平方的 R_EAO 结果为负。 您以前是否遇到过此问题? 负电压的原因可能是什么?

 第二个问题 是负载共享不稳定、在这种情况下、他会看到电源电流中的爆炸行为。

是否有一些通常会导致此类行为的关键因素? 我们如何稳定它?

一些背景:

"与之搭配使用的转换器基于 LT3839、该器件可将12V 电压降至5V、最大电流为40A @5V。

LT 仿真的波特图为我们提供了20kHz 带宽、增益裕度为45dB、增益裕度为2kHz 时为30dB。"

谢谢、

Kevin

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

     如果正确计算 CEAO 的值、REAO 的值不会为负值。

    要计算 CEAO 的值、您需要在所需的交叉频率下测量电源模块的值。
    基于 LT Spice 仿真的结果非常可疑。 您应使用数据表中详述的测量程序。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的回复、我们将研究如何执行该测试、但我仍想了解我们是否可以获得与数据表方程相匹配的计算结果。 请您澄清以下几点吗? (这主要是关于 SLUS495I 第17页)

    页面上有两个"gm"变量、一个"gm"在 CEAO 方程中被称为误差放大器的跨导增益、另一个"gm"全部小写、可以引用第8.2.1节中定义的系统增益裕量。 您能否确认两种情况下是否都应使用跨导增益?

    -公式(11)似乎错误、我们找到了计算示例、其中 Aadj 的计算方法为 Radj x Rsense /(500 x (Radj + Rsense))。 数据表版本是否正确?

    -如果发现 Reao 的虚值,是否建议在某些东西起作用之前围绕 CEAO 的计算值抖动? 我们还可以尝试其他什么?

    此致、

    Sam Underwood

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅下面的客户响应
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    是否可以上传您在公式中输入的值? 这样、我们就可以发现任何 odties。

    此外、从数据表中可以看出 REAO 依赖于 CEAO:

    gm 看起来是放大器的跨导增益。

    谢谢、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:
    关于全球机制的问题,我指的是 eq 13中的一种,它有一种不同的字体,类似于第8.2.1节中的字体。
    我们计算的参数:
    Rshun=0.5m Ω
    Iout max = 40A
    VOUT = 5.2V
    Radj = 22欧姆
    Igain = 200
    FCO = 500Hz (24kHz 的仿真转换器带宽)
    Apwrfco = 300
    Rsense = 1k
    谢谢、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Sam、您好!

    如果我可以回答你原来向我提出的问题。

    SLUS495I 数据表中存在错误。

    SLUS495I 中的等式11和之前的修订版本 SLUS495H 是不同的
    上述公式来自 Rev H 数据表

    下面的公式取自 Rev I 数据表。

    我随附了修订版 H 数据表以供参考。

    您能否使用 Rev H 中的公式并让我知道您的使用方式?

    为此、我很抱歉、我们将更正数据表。

    "g 后缀 M"和"g 非后缀 M"也是相同的参数。 这也是数据表误差。

    感谢您的查找、并对由此给您带来的不便深表歉意。

    此致

    Johne2e.ti.com/.../SLUS495H.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    谢谢、这非常有帮助。

    通过使用更新的公式并将 Rsense 从1k Ω 降低到100 Ω、我们能够提高稳定性。 您是否了解这种情况的原因?

    此致、

    Sam Underwood

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:
    很高兴听到新方程式有效。
    Rsense 是电源模块中介于+Vout 和+sense 之间的内部电阻。
    它通常介于50和100欧姆之间。 这会设置输出电压的调节范围。
    您通常只需要1%到2%的范围。
    如果您使 Rsense 非常大、则通过 ADJ 路径的电流将非常低。
    这将使您的系统非常容易受到噪声拾取的影响。

    此致
    John