This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562201:直流/直流电感方向会影响输出电压纹波尺寸

Guru**** 2581335 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749809/tps562201-dcdc-inductance-direction-has-impact-on-the-output-voltage-ripple-size

器件型号:TPS562201

12V 至3.3V DCDC 的输出纹波尺寸与电感方向相关、并且来自电感带点(正极点)的电流流入比反向流入的电流小20-30mvp-p。

正极点是指点的一侧、与 SW 连接、其中电流流入、即移动点、而另一侧与3.3V 输出相连、即静态点。

当同一电路板上的直流/直流方向为正时:

直流/直流电感方向相反:

测量电流:最大380mA 动态负载:

因此、直流/直流电感方向对输出电压纹波尺寸?有影响的原因

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    与波形相比、没有明显的差异。 我认为输出电压纹波大约为20mV、波形上的开关噪声太大、请将 示波器带宽设置为20MHz。 

    谢谢。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Amelie:
    对于内容中显示的这种电感器、其 EMI 辐射非常大。 您知道 EMI 辐射会根据电流方向具有方向、发射强度在不同方向上是不同的。
    我怀疑电感器在布局中靠近 FB 走线/FB 引脚、因此 EMI 发射会因 EMI 发射强度而影响 FB 信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    感谢您的回复。 下面是更清晰的波形。

    负载为 EMMC (左 侧为负;右侧为正):

    当使用  提供的20mA 电子负载时(左侧 为负;右侧为正):

    当使用  提供的300mA 电子负载时(左侧 为负;右侧为正):

    当使用  提供的1A 电子负载时(左侧 为负;右侧为正):

    如图所示、 负 纹波远大于 正。 您对原因有什么想法吗? 非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Amelie:

    正如 Jason 所说、该电感器的 EMI 很差、可能会影响输出纹波。 您能否共享原理图和布局以检查是否存在任何问题?
    BTW、应用是什么? 客户为什么要使用此电感器? 客户无法接受20-30mV 的纹波?

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    感谢您的回复! 这是 原理 图和 PCB 布局。

    您认为电感和 FB 引脚(4号引脚)之间的距离是否足够?  再次感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    感谢您的建议。

    客户 用于 设计电视板。 他们 对这个问题非常困惑、并希望 我们进行解释和分析。

    SCH 和布局遵循:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amelie:

    输出电容为22uF/6.3V/0603、3.3V 时的实际值为9.3uF、最好选择1206/1210电容。

    电感器靠近 FB 走线、很容易受到电感器的影响。 您可以更改更好的电感器以查看任何改进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shawn,

    再次感谢您的建议!

    我对"输出电容为22uF/6.3V/0603、3.3V 时的实际值为9.3uF "有疑问。

    您能否分享如何在3.3V 时计算9.3uF? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以查看 Murata 网站、有一个在线计算器显示直流降额。