This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C43:UCC28C43

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C43, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729988/ucc28c43-ucc28c43

器件型号:UCC28C43
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

我将此电路设置为3kW、但我无法阻止它出现次谐波或其他类型的振荡行为。 输出电压受到良好控制、但怀疑电流环路不受控制。

它必须在12.5k 至11A 的最小静态负载范围内工作、用户添加的0输出电容器达到2000uF。 板载负载为12.5k,板载电容为470uF 电解电容+ 50 uF 薄膜电容。

用户需要500 μ s 的最大开启时间。 从0输出负载到完整11安培的良好控制瞬态

您能帮我找出哪些极点-零点位置可能出错吗? 模型工作正常。 实际电流 xmfr 是否无法提供足够的感测振幅? 我们是否在正确的位置添加了足够的斜率补偿?

如果我们将斜率补偿信号连接到反馈节点上、效果会更好吗?

我添加了一个、在电流感测中添加了斜率补偿。 负载较低时、应该没有 SHO、但没有

第二个在反馈节点处添加了斜率补偿。 电流。 它运行良好。 是这样吗?

极点-零点是根据 SLVA301应用手册计算的。

如需任何帮助、请访问 appreciated.e2e.ti.com/.../sept12_5F00_rg10pm_5F00_comp_5F00_1diode.TSCe2e.ti.com/.../sept12_5F00_rg10pm_5F00_slp_5F00_fdk_5F00_1diode.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Robin、
    您是否有此应用的原理图和设计规格。
    此外、最好查看测试波形。
    对于 UCC28C43等 PWM 控制器而言、3kW 负载异常高

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我已将 TINA-TI 原理图附在我的请求中。 但 Pl 会再次看到附件。

    考虑到输出为270V @ 12A、输入为350V、来自 Weinberg 3ph PFC 级、3kW 不是很高。

    但目前、我们是 由工作台电源供电。

    我还附加了有史以来最丑的波特图!

    这里有两个附件。 一个 TINA-TI 仿真原理图和另一个波特图。

    恐怕这些文件似乎没有"附加"。

    如果您仍然看不到它们、附加文件的正确方法是什么?

    我使用了带您上传的回形针图标。

    Robin

    e2e.ti.com/.../sept12_5F00_rg10pm_5F00_slp_5F00_fdk_5F00_iloop.TSCe2e.ti.com/.../AD_2D00_DC-bode-plot-.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    约翰:
    由于 Vin/Vosc 的比率、控制的功率级别是否较高? 为了获得更好的瞬态响应、我们必须采用哪些选项来制造降压转换器? PFC 级不会为您提供有用的瞬态负载响应。 因此、我们采用了两级方法。
    我随附了 TI-TI 原理图。 降压转换器的构建方式与模型中的构建方式完全相同。 规格为:输入:3 pH/60 Hz,110v,输出270V 直流@12安培。 所需的瞬态电流为0至12安、稳定时间小于500uec、压降不超过3V;用户侧的输出电容器可能为零至2000uF。
    对于3相、它们有3个单级 Weinberg 转换器(不要问我的原因!)。 其带宽< 10Hz。 其输出为350V、因此组件已指定 NAVSEA 降额。
    在我看来、我的薪酬非常差。 我一直遵循 SLUA 310、但并非如此。 该应用手册中的 R2-C2变得荒谬了。 我们非常感谢您的任何帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Robin:
    我无法查看 TINA 原理图、但如果您拍摄屏幕截图并以 jpg 或 pdf 的形式附加、我将能够打开它。
    不建议在270V 12A (3240W)下运行降压转换器、因为开关电流太高。
    您可以使用 Power Stage Designer 工具对此进行检查。
    www.ti.com/.../powerstage-designer
    如果您为应用运行此工具、它将为您提供补偿组件的值、并向您显示开关波形。
    我认为它比 TINA 更易于使用。
    我建议您使用此工具、然后检查全桥或类似类型的拓扑。 这些是具有变压器的降压派生拓扑、用于降低增益和实现隔离。

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John

    我非常感谢你对这一问题的快速答复。 目前,除了使 BUCK 工作令人满意外,我们几乎没有其他选择。 这是一个很长的故事,小公司如何通过他们 经常的“顾问”而陷入困境,他们投入资金,完成可怕的设计...它在很大程度上是“工作”的。 但我们也可以在补偿和斜率补偿方面做得更好。

    我正在帮助 一家公司的朋友所有者。 免费。

    交付太晚了。 我 没有任何选择告诉他们"让我们从0开始"。 这将是一个新的 PFC 而非 Weinberg、如果正确完成、该 PFC 就已经足够、因此不需要第二级。

    但让我们不要陷入指责游戏。

    我们在这里、我们必须帮助他们的客户。

    所以、现在:电源工作台当然不起作用。 我将其用于简单快速的解决方案。 (BTW、如果不使用此类工具、我绝不会进行设计)。

    它不会产生任何解决方案。 双

    由于我不知道工具中存在哪些限制、因此在 工具找到解决方案之前、我没有尝试降低参数。 这不适用于我们的情况。

    由于 TINA-TI 的多功能性、我经常使用它。 但是、您必须计算出补偿值。 在这种情况下、很难做到、因为 TINA-TI 瞬态模型对似乎的补偿值非常不敏感。 在这种情况下,您必须调整斜率补偿。 该模型对一组宽值不敏感。

    尽管如此、如果您能帮助我们为模型确定更理想的比较和斜率比较值、我会发现这很有帮助。 我确信、了解它的内在因素将有助于在仿真中获得最佳值 WDE 可检测值。

    我主要从 SLA310获得了 COMP 值。 正如我之前所说的那样,这种方法为 R2-C2提供了荒谬的价值。 我添加了 Type III、因为降压转换器必须在0安至12安的瞬态下运行、 它必须保持 Vout 稳定。

    此外、模型显示了巨大的启动过冲。 这完全包含在 III 类中

    您将等待听到您发现的内容。 再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John:忘记提到 Java 中的电源设计工具出现了这样一个小屏幕,我几乎看不到它。 小窗口没有用于放大的手柄。 这可能是由于我的笔记本电脑中的 Windows 10造成的。 它是否与 TI 网站中的相同? 而 WebBench 就是我使用的方法。 供参考
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    我在这里使用的是 Windows 10、没有问题。

    恐怕您的小屏幕问题是我无法为您提供帮助的。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John
    我感谢你在这个问题上所作的努力。 由于对输入的响应"没有可用的设计"、而且无法估算可解析的输入/输出限制、因此我没有再尝试。
    正如我说过的、TINA-TI 工作正常。 它对小信号条件不敏感。 这就是我被卡住的地方。 我尝试使用 SLU301的结果、但结果很荒谬。 不过、我可以告诉您、这种从升压 PFC 降压到飞机直流电平(270V)的方法非常常用。 由于理论上不可能设计这样的降压转换器、因此我们只是尝试获取计算出的 COMP 和斜率补偿值。 因此、转换器工作正常。 我需要知道它是否稳健以及补偿值是否足够、斜率补偿是否足够。
    请告诉我 TINA-TI 中所用原理图的屏幕截图是否能告诉您任何信息。
    Robin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Robin:
    我将关闭这一员额,因为在过去4周内没有其他投入。
    如果您需要更多信息、请打开新帖子。
    此致
    John