Other Parts Discussed in Thread: UCC28C43, TINA-TI
主题中讨论的其他器件: TINA-TI
我将此电路设置为3kW、但我无法阻止它出现次谐波或其他类型的振荡行为。 输出电压受到良好控制、但怀疑电流环路不受控制。
它必须在12.5k 至11A 的最小静态负载范围内工作、用户添加的0输出电容器达到2000uF。 板载负载为12.5k,板载电容为470uF 电解电容+ 50 uF 薄膜电容。
用户需要500 μ s 的最大开启时间。 从0输出负载到完整11安培的良好控制瞬态
您能帮我找出哪些极点-零点位置可能出错吗? 模型工作正常。 实际电流 xmfr 是否无法提供足够的感测振幅? 我们是否在正确的位置添加了足够的斜率补偿?
如果我们将斜率补偿信号连接到反馈节点上、效果会更好吗?
我添加了一个、在电流感测中添加了斜率补偿。 负载较低时、应该没有 SHO、但没有
第二个在反馈节点处添加了斜率补偿。 电流。 它运行良好。 是这样吗?
极点-零点是根据 SLVA301应用手册计算的。
如需任何帮助、请访问 appreciated.e2e.ti.com/.../sept12_5F00_rg10pm_5F00_comp_5F00_1diode.TSCe2e.ti.com/.../sept12_5F00_rg10pm_5F00_slp_5F00_fdk_5F00_1diode.TSC