请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92610-Q1 主题中讨论的其他器件:TIDA-01521
尊敬的团队:
我设计了 LED 电流为125mA 时带 TPS92610的尾灯。 我希望在85°C、16 V 输入下执行24小时的测试。 参考 TIDA-01521 表5 (第三列:TJ= 152°C)、我担心 IC 结温。 因此、我使用图25来设计它。
但我的问题如下:
- 电路是否通过 BCI (大电流注入)测试、因为外部电阻器直接连接在输入电源和 LED 之间。 我的预测是、LED 应在 BCI 关闭模式测试中发光(作为从输入侧到 LED 的直接路径)。
您能在此处更正/建议我吗?
此致、
Sarang