This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92610-Q1:与外部功率耗散电阻器相关

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745772/tps92610-q1-external-power-dissipation-resistors-related

器件型号:TPS92610-Q1
主题中讨论的其他器件:TIDA-01521

尊敬的团队:

我设计了 LED 电流为125mA 时带 TPS92610的尾灯。 我希望在85°C、16 V 输入下执行24小时的测试。 参考 TIDA-01521 表5 (第三列:TJ= 152°C)、我担心 IC 结温。 因此、我使用图25来设计它。

但我的问题如下:

  • 电路是否通过 BCI (大电流注入)测试、因为外部电阻器直接连接在输入电源和 LED 之间。 我的预测是、LED 应在 BCI 关闭模式测试中发光(作为从输入侧到 LED 的直接路径)。

您能在此处更正/建议我吗?

此致、

Sarang

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarang、

    Nombest、BCI 测试将在器件工作时实施、这意味着 LED 已开启。
    为了减少注入电流对输出的影响、您可以在电源端子上应用旁路电容器(10nF//22.2uF)、在输出端子上应用10nF。

    谢谢、此致、
    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

    很抱歉耽误你的回答。

    感谢您的支持。 我已将旁路电容器 (10nF//22.2uF)放置到 电源端子、并将10nF 放置到输出端子。

    但是、我们在关闭模式(闭环)下进行了客户 BCI 测试。 接受标准是当灯关闭时无可见光照明。

    这些输入和输出电容器在关闭模式下也可以吗?  

    此致、

    Sarang Suryawanshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarang、

    我认为在关闭模式下是可以的。

    如果仍然有可见光、您可以尝试适当增大输入电容。

    谢谢、此致、

    Felix

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Felix、

    感谢您的快速回复。

    对输入电容值有任何限制?

    此致、
    Sarang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Sarang、

    理论上、该电容不受限制。

    谢谢、此致、
    Felix
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Felix、

    谢谢你。
    我将在测试完成后分享测试结果。

    您可以关闭此问题。

    此致、
    Sarang