This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24070:BAT 和 ISET1之间的电容器存在问题

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24070, BQ24070EVM, TPS54240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731010/bq24070-problem-with-capacitor-between-bat-and-iset1

器件型号:BQ24070
主题中讨论的其他器件: 、TPS54240

大家好、团队、

您能帮我们解答客户的问题吗:
客户在 新的汽车 GPS 跟踪器设计中采用了 BQ24070。

在电池( BQ24070尝试充电)的情况 下打开跟踪器后、会发出一声较大的吱吱声。  听起来像是蚊子飞了。
他们发现、如果移除 BAT 和 ISET1之间的电容器 、吱吱声消失。  当电池从器件中拉出时、它也会消失。

在数据表中、该电容器有2个基准:
1) 1) μF 在 BAT 和 ISET1之间连接0.22 μ F 电容器、以改善低充电电流下的运行。
2) 2)在 BQ24070EVM 说明中: 未安装 C7。 编程的充电电流小于0.3A 时可能需要使用。

在这种情况下、它们所需的充电电流为0.16A、低于0.3A。 因此、它们应该使用该电容器。

如何解决 发出响亮吱吱声的问题?

BR、
Ilya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    应在您的应用中添加0.22uF 电容器。 未将其添加到 EVM 中、因为 EVM 配置为以1A 电流充电、这就是未组装 EVM 的原因。 尝试添加0.22uF 电容器、并让我知道问题是否仍然存在。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raheem、您好!

    它们从一开始就增加了0.22uF 电容器、但问题在于添加该电容器时发出很大的吱声。
    当它们移除电容器时-会发出声音。

    如何解决此问题? 我是否应该要求客户提供其他信息?

    Ilya。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还可以添加他们的原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raheem、

    这对于我们的客户来说是一个非常紧迫的问题、因为他们必须在2周内将此器件发送给客户。
    这种响亮的吱吱声是需要解决的真正问题。

    我们衷心希望您能提供帮助。

    Ilya。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ilya、
    我在工作台上尝试过这种方法、无法复制任何爆裂声。 它们的输出负载是多少? 查看原理图、它们应该在 ISET1上具有6.04K 以获得0.16A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raheem、您好!

    感谢您的回复、我向客户提供了这些信息、并得到了他们的回答:
    IO (OUT)= V (SET) x K (SET)/ Rset = 2.5 * 425 / 3300 = 0.320A (公式4、第17页)。 并且 ISET2 =低电平(连接至 GND)=> IO (OUT)= 0.320/2 = 0.160A (充电电平、仅在 IN 模式运行期间(模式=高电平)、可通过将 ISET2引脚设置为高电平(满电荷)或低电平(半电荷)来改变电平系数2。 -第17页)。 因此它们具有0.16A 的充电电流

    2.他们尝试了几次测试:
    2.1.它们从 OUT 中移除了负载。 因此、只有 TPS54240和 BQ24070能够工作。
    声音仍然存在、但仅在从具有恒定电流的充电模式转换到具有恒定电压的充电模式时才会发出(图2)。 BQ24070的充电曲线)。
    此时示波器处也有很强的噪声。

    2.2.删除了 C424 = 0.22uF。 声音变得安静得多、但现在在两种充电模式下都存在。 电流变为80mA 后、声音完全消失。

    3.如果删除 C424,会发生什么情况? (目前他们将其视为解决方案)

    BR、
    Ilya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ilya、
    您能否提供示波器上以及在哪个引脚上看到的噪声示波器截图。 TPS54240不存在时是否也会出现噪声?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raheem、您好!

    感谢您的回复!
    我会询问客户。

    请回答问题3。
    3.如果删除 C424,会发生什么情况? (目前他们将其视为解决方案)

    BR、
    Ilya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raheem、您好!

    请回答问题3。
    3.如果删除 C424,会发生什么情况? (目前他们将其视为解决方案)

    Ilya。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ilya、
    我目前正在咨询设计工程师、以了解移除该电容器的后果。 当我有更多详细信息时、我会告诉您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ilya、
    您能否布置带电容器和不带电容器的 VBAT 和 IBAT 示波器截图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raheem、您好!
    此案例是否有任何新闻?

    BR、
    Ilya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raheem、

    很抱歉,我没有看到你最后的答复。
    我要求客户提供 VBAT 和 IBAT 的示波器截图。 等待他们的回答。

    BR、
    Ilya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raheem、您好!

    客户提供了示波器截图(来自 VBAT)、其中包含可闻噪声(使用电容器)和不包含噪声。

    1次拍摄、无:

    3次有噪声的拍摄:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raheem、您好!

    您是否需要其他信息来帮助解决客户的噪音问题?

    他们是否可以移除该电容器?(它的功能是什么?)

    BR、
    Ilya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ilya、
    我现在不再需要您提供的信息。 我目前正在与设计工程师进行一些讨论、以了解该电容器的作用以及是否可以将其移除。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ilya、
    不使用电容器是可以的。 您是否知道客户为什么使用 BQ24070而不是 BQ2423x 来提供该充电电流?