主题中讨论的其他器件: 、TPS54240
大家好、团队、
您能帮我们解答客户的问题吗:
客户在 新的汽车 GPS 跟踪器设计中采用了 BQ24070。
在电池( BQ24070尝试充电)的情况 下打开跟踪器后、会发出一声较大的吱吱声。 听起来像是蚊子飞了。
他们发现、如果移除 BAT 和 ISET1之间的电容器 、吱吱声消失。 当电池从器件中拉出时、它也会消失。
在数据表中、该电容器有2个基准:
1) 1) μF 在 BAT 和 ISET1之间连接0.22 μ F 电容器、以改善低充电电流下的运行。
2) 2)在 BQ24070EVM 说明中: 未安装 C7。 编程的充电电流小于0.3A 时可能需要使用。
在这种情况下、它们所需的充电电流为0.16A、低于0.3A。 因此、它们应该使用该电容器。
如何解决 发出响亮吱吱声的问题?
BR、
Ilya