This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2492:OV 信号的滤波时间有多长、我发现我们的样本中的 ov 信号大于1.35V、请参阅黄色曲线中的、但有些未受到保护。

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2492, TPS2493

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747750/tps2492-how-long-filter-time-for-the-ov-signal-as-i-find-our-sample-had-the-ov-signal-is-larger-than-1-35v-please-see-in-the-yellow-curve-but-some-not-been-protected

器件型号:TPS2492
主题中讨论的其他器件: TPS2493

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    欢迎使用 E2E!
    当 OV 阈值超过1.35V (典型值)时、栅极将被拉低。 最大阈值为1.39V。 OV 故障清除后、栅极将立即释放。

    您能否向我发送输入电压、输出电压、栅极电压、OV 引脚电压的测试波形

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 在上图中、OV 信号约为1.8V、但在数据表中、我发现、如果 OV、它将被锁定、在第13页的"可调节欠压和过压锁定"中、但您说过、一旦 ov 故障被清除、栅极将被释放? 是用于 TPS2492还是 TPS2493? 因为 TPS2492已锁存、TPS2493将重试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    TPS2492和 TPS2493型号的 OV 响应相同。 对于这两种型号、OV 故障清除后将立即释放栅极。
    CH1、CH2、CH3与您的测试波形对应的是什么? 此测试期间的负载是多少?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    您能解决吗? 如有需要、我们可以在下周早些时候致电。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    如果问题得到解决、请关闭主题、否则我们可以致电进一步讨论。

    此致、
    Rakesh