请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:MC34063A 您好!
如今、我正在为 nixie 管设计高压直流/直流转换器。 我想在9V 电源中输出170V、10mA 的电流。 我使用 MC34063进行了设计、原理图附后。 我找不到合适的方法来仿真我的电路、因此我想知道您能不能帮助我检查电路设计是否正确。 此外、我还想知道是否有针对此 IC 和周围组件的推荐 PCB 设计。
* D1为 ES1D,D2为1N5711,T1为 MJF18004G