This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC34063A:通过 MC34063设计高压电源

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749210/mc34063a-design-a-high-voltage-power-supply-by-mc34063

部件号:MC34063A

您好!

如今、我正在为 nixie 管设计高压直流/直流转换器。 我想在9V 电源中输出170V、10mA 的电流。 我使用 MC34063进行了设计、原理图附后。 我找不到合适的方法来仿真我的电路、因此我想知道您能不能帮助我检查电路设计是否正确。 此外、我还想知道是否有针对此 IC 和周围组件的推荐 PCB 设计。  

* D1为 ES1D,D2为1N5711,T1为 MJF18004G

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我对原理图有两个问题
    1.在 CT 引脚中二极管和 Q1有什么好处。
    2.如何确保 C3、C4上的电压平衡? C4电压由 IC 调节、但 C3似乎无法通过 R2的泄漏电流进行控制? 也许可以、我以前没有尝试过该电路。 但我喜欢这个想法。

    请参阅此视频了解 training.ti.com/power-tips-layout-boost-power-stage 布局、此 IC 没有特别之处。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我关闭了这个帖子、因为我认为您已经解决了这个问题。 如果没有、只需在下面回复即可。