This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24095:充电 IC 不提供恒定输出电压

Guru**** 2532980 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24095

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732624/bq24095-charging-ic-not-give-constant-output-voltage

器件型号:BQ24095

尊敬的先生/女士:

很高兴与您会面、

我的其中一个电池充电应用我使用 bq24095充电 IC 根据以下规格为电池充电:

电池:单  节锂离子3.7V 电池

电池容量:1400mAh

充电额定值:0.2C。

因此、我的问题是、在电池充电期间、我无法获得大约4.325V 的恒定充电 IC 输出电压。

请找到我用于相同用途的下面的原理图。

因此、请提供输入、说明我无法持续获得输出电压(4.325V)的原因。 目前、一段时间以来、我得到的电压为4.325V、但经过一秒钟的延迟后、我得到的电压大约为3.7V、而不是4.2或4.325V。

请为您提供宝贵的信息。

等待提示响应

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    原理图看起来正常。
    充电电流由 R2 (542欧姆)设定、充电电流约为1A。 ISET2为接地、ISET 将控制输入/输出电流。
    充电电压固定为4.325V、充电电流固定。 我怀疑有什么原因导致充电电流变化、这会显示在电压中。

    需要检查的几件事可能会导致问题:
    1) 热电流限制可以减小充电电流、请检查 IC 是否已正确连接到 PCB 接地层以进行冷却、并且热上升较低。
    2) 输入电压稳定、不会达到 OVP 6.6V 或 V-in DPM 4.3V
    3) 用于调节的输入到输出压降为500mV 至750mV、如果输入电压较低、则可能会导致输出电压下降。
    4) ISET 上的电压可用于指示输出电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    您是否仍需要有关此问题的帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bill Johns:

    很抱歉、让我们来回答、

    2天前我不在办公室。

    在本例中、我对充电 IC 进行了 machin 焊接、因此、它将在充电 IC 的恒定输出电压中产生问题。
    在中、当我移除电池充电 IC 时、提供恒定的4.2近似电压、但当我插入充电 IC 削波的电池输出电压大约2秒时、序列会一直持续一段时间、充电 IC 提供4.2V、然后缓慢地将其输出电压减少2秒 然后再次提供输出电压。

    因此、无法理解这里发生的情况、因为根据您的回答、如果您选择了 sch。 好的,充电器期间充电 IC 没有发热问题,为什么充电 IC 不能提供恒定电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill Jons、

    您好!!!!1.

    经过很多实验后,问题得到解决!!

    原理图的更改我将10K 电阻器 TS 引脚接地、而不是10K 热敏电阻器、因此我更改了 RT1。

     因为问题是在为 IC 加热器充电时、热敏电阻值将增大、TS 引脚按充电 IC 的特性浮动、因此根据充电 IC 的特性、它进入 TTDM 模式、因此充电 IC 禁用、计时器将关闭、因此我无法获得恒定输出、因此我需要强制 接地 电阻器、我解决了我的问题。

    所以我做了纠正、还是不纠正、因为我使用了简单的气缸电池 Tenergy 18600、所以不需要热保护我使用了电池保护 IC、所以我这么做!!

    我是对的还是不对?  

    谢谢、

    Denish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的更新。
    如果电池和电路板的温升满足您的要求、这将起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。