尊敬的先生/女士:
很高兴与您会面、
我的其中一个电池充电应用我使用 bq24095充电 IC 根据以下规格为电池充电:
电池:单 节锂离子3.7V 电池
电池容量:1400mAh
充电额定值:0.2C。
因此、我的问题是、在电池充电期间、我无法获得大约4.325V 的恒定充电 IC 输出电压。
请找到我用于相同用途的下面的原理图。
因此、请提供输入、说明我无法持续获得输出电压(4.325V)的原因。 目前、一段时间以来、我得到的电压为4.325V、但经过一秒钟的延迟后、我得到的电压大约为3.7V、而不是4.2或4.325V。
请为您提供宝贵的信息。
等待提示响应