请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5161-Q1 您好!
我们收到了客户关于 LM5161-Q1的问题。
请帮帮我们。
[问题]
他们在自己的电路板上评估了采用 Fly-Buck-Boost 拓扑的 LM5161-Q1。 在 IC 开始启动切换之前、SW 与 GND 上会产生负电压。 有关详细信息、请参阅随附的文件。
-他们假设这种现象是由于电荷电流流经 Cin 到 Cout 而发生的。 他们的理解是否正确?
负电压的电平是如何确定的? 他们假设有2个因素。
Cout 与 Cin 之比。
低侧 FET 上体二极管的 Vf。
-是否有任何解决方案可防止负电压超过 SW 额定值并防止由于浪涌电流而损坏体二极管?
此致、
tateo