This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5161-Q1:Fly-Buck-Boost -启动时 SW 上的负电压

Guru**** 2518290 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5161-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730254/lm5161-q1-fly-buck-boost-the-negative-voltage-on-sw-in-start-up

器件型号:LM5161-Q1

您好!

我们收到了客户关于 LM5161-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
他们在自己的电路板上评估了采用 Fly-Buck-Boost 拓扑的 LM5161-Q1。 在 IC 开始启动切换之前、SW 与 GND 上会产生负电压。 有关详细信息、请参阅随附的文件。

-他们假设这种现象是由于电荷电流流经 Cin 到 Cout 而发生的。 他们的理解是否正确?

负电压的电平是如何确定的? 他们假设有2个因素。

 Cout 与 Cin 之比。
 低侧 FET 上体二极管的 Vf。

-是否有任何解决方案可防止负电压超过 SW 额定值并防止由于浪涌电流而损坏体二极管?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您还具有电感器电流的波形吗?

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您有任何问题、请告诉我、如果您有问题、请随时打开主题

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的答复。 感谢您的支持。

    现在、我要求客户提供初级 Trance 电流的波形。 如果我得到波形、我会告诉您。

    感谢您的合作。

    此致、

    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yamashiro-San、您好!

    E2E 帖子将在30天后锁定。 我将关闭此帖子、但如果您有其他问题、请随时创建另一个 E2E 帖子。

    此致、
    Katelyn