请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28911 工具/软件:WEBENCH设计工具
尊敬的专家:
我的客户正在考虑使用 UCC28911并有疑问。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
--
我通过 webench 确认了 UCC28911设计。
变压器匝数比的计算公式为 np:ns:naux = 63:16:19。
我需要使用数据表 P.34进行计算、但我无法使用。
请告诉我如何计算。
e2e.ti.com/.../Webench_5F00_UCC28911D_5F00_20181108-_2800_002_2900_.pdf
--
感谢您提前提供的出色帮助。
此致、
新一