主题中讨论的其他器件:LMZ14201、 LMZ12001、
您好!
我们在电源中使用四个直流/直流转换 器(2个 LMZ12002、1个 LMZ12001和1个 LMZ14201)。 在我们订购的最后一批(25块 PCB)中、11块 PCB 由于一到两块 LMZ12002损坏而无法正常工作:输出电压等于输入电压或输出电压= 0。 焊接损坏的 LMZ12002并将其替换为新的 LMZ12002可解决该问题。
我们现在没有订购下一批产品、我想知道我们可以做些什么来避免这些问题。 因此,我有以下问题:
- LMZ12002的稳健性是否低于 LMZ12001和 LMZ14201? 因为这个是唯一不起作用的类型。
- 在焊接之前、零件到达时损坏的可能性有多大? (我知道-这是无法回答的)。 还是处理非常关键(ESD)?
- 您是否有任何建议、我们可以做些什么来确定问题的来源?
我已经连接了电路-也许还有一些可以改进的东西。
祝你度过美好的一天
Michael