This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ12002:已断开的 LMZ12002

Guru**** 2507835 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ14201, LMZ12001, LMZ12002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732505/lmz12002-broken-lmz12002

器件型号:LMZ12002
主题中讨论的其他器件:LMZ14201LMZ12001

您好!

我们在电源中使用四个直流/直流转换  器(2个 LMZ12002、1个 LMZ12001和1个 LMZ14201)。 在我们订购的最后一批(25块 PCB)中、11块 PCB 由于一到两块 LMZ12002损坏而无法正常工作:输出电压等于输入电压或输出电压= 0。 焊接损坏的 LMZ12002并将其替换为新的 LMZ12002可解决该问题。

我们现在没有订购下一批产品、我想知道我们可以做些什么来避免这些问题。 因此,我有以下问题:

  • LMZ12002的稳健性是否低于 LMZ12001和 LMZ14201? 因为这个是唯一不起作用的类型。
  • 在焊接之前、零件到达时损坏的可能性有多大? (我知道-这是无法回答的)。 还是处理非常关键(ESD)?
  • 您是否有任何建议、我们可以做些什么来确定问题的来源?

我已经连接了电路-也许还有一些可以改进的东西。

祝你度过美好的一天
Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    在将这些器件组装到电路板上时、您是否使用了焊料曲线? 器件经过最终测试(ATE)、以确保器件正常工作并符合数据表规格、然后再进行封装并交付给客户。 与您提到的其他器件相比、我认为该器件不会更容易受到问题的影响。

    此外、您还为这些器件提供了任何日期/批次代码吗? 我可以要求客户质量工程师查看过去该特定批次的器件是否有跟踪记录。

    我看不到您的原理图有什么问题。 它看起来正常、并遵循数据表中详细介绍的建议。

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    您能向我提供有关此内容的更新吗? 我想确保这不是焊接/安装问题、而是应用问题。

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢您努力深入了解该问题。

    我给 PCB 制造商和汇编人员写了一封电子邮件、因此我们应该很快得到您要求的信息。

    我们目前正在运行一个新批次、因此解决这一问题非常重要。

    祝你度过美好的一天
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢你的答复。 请随时向我提供有关此内容的最新信息。 同时、如果您的故障板尚未修改、我建议通过 客户退货链接将其发送给 FA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    这些转换开关已于2018年2月28日从 Mouser (926-LM12002TZXADJNPB)订购。

    生产日期代码为1706+57082855em7。

    "遗憾的是、我们已经修复了所有 PCB。 下次我会发送一个、以防这种情况再次发生-希望情况并非如此。 感谢您提供的所有信息、我没有发现客户退货是可能的。

    祝你度过美好的一天
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    感谢您提供信息。 如果您有任何其他问题、请告诉我。 此外、如果此问题再次发生、我们可以随时回复此消息、以便重新打开此主题并继续进行故障排除。 客户退货可帮助我们了解客户问题并改进器件的质量筛选、因此发送的任何内容都将具有最大价值。

    此致、
    Jimmy