This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC7660:与 TL7660的区别

Guru**** 2575565 points
Other Parts Discussed in Thread: LMC7660, TL7660, LM2776

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/751007/lmc7660-difference-to-tl7660

器件型号:LMC7660
主题中讨论的其他器件: TL7660LM2776

您好!

您能告诉我 LMC7660和 TL7660之间的区别吗? 如果没有重大差异、这些器件中的哪一个似乎具有更长的可用性或更常见?
对于新设计、TI 会推荐哪一个?
我知道 LM2776等较新的器件、但我们预期的更高输入电压大约为6.5V。

谢谢、此致、

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、PRUF、

    这些器件是密切相关的器件、TL7660根据发布日期看起来比 LMC7660新、但它是在 TI 收购 National Semi 之前开发的、因此我们不能说它是 LMC7760的直接改进版本。 但是、如果您比较这两个数据表、TL7660的内部阻抗会稍微降低、因此效率更高、Vout 压降与负载间的关系也会更低。 但可以看到基本性能相似。

    我们没有淘汰任一器件的计划、因此您可以选择其中一个器件。

    谢谢、
    应用工程学 Yohao Xi。