请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMC7660 主题中讨论的其他器件: TL7660、 LM2776
您好!
您能告诉我 LMC7660和 TL7660之间的区别吗? 如果没有重大差异、这些器件中的哪一个似乎具有更长的可用性或更常见?
对于新设计、TI 会推荐哪一个?
我知道 LM2776等较新的器件、但我们预期的更高输入电压大约为6.5V。
谢谢、此致、
Patrick
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.