尊敬的 Roberto:
你过得怎么样? 希望你们做得好。
在介绍 PMP8740的软件编程时、我们几乎没有遇到什么问题...
1) 1)如何在程序中设置风扇速度? 什么是415计数?
2) 2)在软件中、端口 P2.7被分配为"连接负载";但在硬件中、我们无法找到此信号、因为在微控制器板上、J1_pin5是 P2.7、但在全桥板上、J2_pin5保持开路。 plz 帮助。
3)为什么 Flash.c 和 main.c 中的参数范围不同? 例如、 三尖脉压0-274 (在 flash.c 中)和0-315 (在 main.C 中);电源 UV 170-200 (在 flash.c 中)和80-200 (在 main.C 中);电流限制 10-60 (在 flash.c 中)和0-60 (在 main.C 中);Minimum_curry_ticke 2-10 (在 flash.c 中)和2-20 (在 main.C 中)
4) 4)当程序启动时、main.c 中的 Minimum_Current_tricke 范围为2至20、如果我们将值设置为19、则在运行期间 、Minimum_Current_涓 流值将仅视为19。 但是、当充电器单元关闭并打开时、当恢复 Minimum_Current_ticke 灯时、它将根据 flash.c 恢复为6。我是否正确? 如果我回答正确、那么为什么它会恢复为6而不是19? 如果我错了、 那么 Minimum_curry_tricke 中将恢复什么值? 6或19? plz 帮助。
谢谢、
Anjana