This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8740

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP8740, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731005/pmp8740

主题中讨论的其他器件:PMP8740UCC28950

尊敬的 Roberto:

你过得怎么样? 希望你们做得好。

在介绍 PMP8740的软件编程时、我们几乎没有遇到什么问题...

1) 1)如何在程序中设置风扇速度? 什么是415计数?

2) 2)在软件中、端口 P2.7被分配为"连接负载";但在硬件中、我们无法找到此信号、因为在微控制器板上、J1_pin5是 P2.7、但在全桥板上、J2_pin5保持开路。 plz 帮助。

3)为什么 Flash.c 和 main.c 中的参数范围不同? 例如、 三尖脉压0-274 (在 flash.c 中)和0-315 (在 main.C 中);电源 UV 170-200 (在 flash.c 中)和80-200 (在 main.C 中);电流限制 10-60 (在 flash.c 中)和0-60 (在 main.C 中);Minimum_curry_ticke 2-10 (在 flash.c 中)和2-20 (在 main.C 中)

4) 4)当程序启动时、main.c 中的 Minimum_Current_tricke 范围为2至20、如果我们将值设置为19、则在运行期间 、Minimum_Current_涓 流值将仅视为19。 但是、当充电器单元关闭并打开时、当恢复 Minimum_Current_ticke 灯时、它将根据 flash.c 恢复为6。我是否正确? 如果我回答正确、那么为什么它会恢复为6而不是19? 如果我错了、 那么 Minimum_curry_tricke 中将恢复什么值? 6或19? plz 帮助。

谢谢、  

Anjana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anjana:

    我很好,谢谢! 我希望你也可以。

    以下是您的观点的答案:

    1) 1)风扇速度与输出电流成正比。 顺便说一下、在零电流时、仍有一些内部组件需要冷却、因此我设置了风扇的最小 RPM、以便获得一点通风。 这个最小 RPM 对应于比较寄存器上的415个计数。

    2) 2)该分配旨在驱动直流/直流转换器上的负载背对背开关、但此后我没有使用它、因此请放弃 P2.7管理。

    3) 3)在这里、一开始我只想将此电源用于欧盟电压范围(184VAC 至274VAC)、但客户希望具有通用电源范围、因此、请根据通用电源范围在 power.c 和 flash.c 中设置所有参数。

    4) 4)这里您是对的:可能 在一开始 我只想设置涓流充电电流的1A 至11A (按 flash.c 文件)的范围、然后我将其修改为2A...20A。 我相信、如果您在 flash.c 文件和 main.c 中设置相同的范围、那么在打开或重新编程 uC 时、您将始终获得正确的值。 请告诉我这是否正确。

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:  

    感谢您的支持。

    我已经测试了 PFC 部分、它给出了预期结果。 现在、我将测试直流/直流部分。 直到我需要您的支持:)

    Anjana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Roberto、您是说、

    2)我不应考虑 P2.7_CONNECT LOAD 信号。

    3) 3)如果我所需的输入交流电压工作范围是190VAC- 260Vac、那么我应该将 flash.c 和 main.c 中的参数设置为190至260、对吧?

    4) 4)如果我的最大输出电流为34A、那么涓流充电电流范围是多少? 它是否仍然是2至20A,还是2至20A 范围符合 PMP8740中使用的0-60A 电流?

    Anjana
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anjana、

    您正是第2点和第3点的对应点。

    关于第4点、通常涓流充电值为1/30...1/3最大值 电流、因此在60A 最大值的情况下为0...20A

    在您的情况下、 如果您的最大输出电流为34A、则可以将范围设置为1A...11A。

    谢谢、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    早上好!

    现在我要测试全桥板、这里我已经从外部 电源提供了12v 来代替 J5连接器上的 Vcc_FB (在全桥板上)、我在各个点获得了12v、+5V、-5V 和3.45V 输出。

    此外、我在 UCC28950的引脚1处获得了5V 基准电压。 但在这里、我无法从 UCC28950获取输出波形。 我尚未将微控制器板连接到全桥板。 我只想检查输出波形(MOSFET 的栅极脉冲),同样,我尝试通过断开 R78、R79、C42、C43来检查,但仍然没有得到任何波形。  

    为了启用 UCC28950、我将来自 U7的3.45V 输出信号连接到 ENA_FB P407 (在 R33上)、它在 Ucc28950的 SS/EN 引脚上生成大约4.5v。 但仍然无法获得输出波形。  

    我还应该做什么来检查波形? 请帮助。

    Anjana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Roberto,  

    正在等待您的回复...

    Anjana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anjana:
    很抱歉我的回复很晚了。。。我在过去几天都很忙。。。
    您可以在网络"ENA_FB P4.7"(R33)上提供3.45V 以启用 UCC28950。
    由于未连接微控制器、电阻器 R51会强制控制器 U2提供零电流、因此没有 PWM。
    最好(只是在不加电的情况下测试它)是断开 D1和 D3:这样、控制器 U2应该在"开环"工作。
    请告诉我这是否可行:-)。
    此致、
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Roberto、  

    我将尽快检查并告知您。

    Anjana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Roberto:

    我已经根据您的建议测试了 PWM、它可以正常工作。 :)。 在本例中、当我看到 GateA 到 GateB 的波形、而栅极 C 到栅极 D 的波形时、它是具有+/- 12V (即24Vpp)和95.6KHz 频率的方波。 但 OUT-E 和 OUT-F 上没有脉冲 是这样吗? 看到这些同步整流器栅极脉冲时、会怎么样?

    Anjana
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anjana:

    没错。 由于控制器 UCC28950在电流感测引脚上未"看到"任何信号、因此它将禁用 E 和 F 输出、因为存在由 DCM 引脚(引脚12)设置的阈值。 如果您将引脚12短接(仅在无电源的情况下进行测试)、则转换器将被迫以"强制 CCM 模式"运行、因此 控制  器也将启用 E 和 F 输出。

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:  

    正确.. 我已通过强制控制器进入 CCM 模式来检查相同情况。 非常感谢。

    请告诉我、如果我想从 PFC 输出(即400VDC)为直流-直流部分加电、是否需要在直流-直流板上连接微控制器板? 如果没有、如何在没有微控制器的情况下测试直流-直流部分? 我需要做哪些临时更改? 请帮助。

    Anjana  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anjana:

    无需板载微控制器。 您需要做的是:

    1) 1)消除 U2的 DCM 引脚12上的短路。

    2) 2)通过为 ENA_FB_P4.7网络(R33)提供3.45V 来启用控制器 U2。

    3) 3)通过为 Net Pre-CHARGE_P2.2 (R84)提供3.45V 电压来启用浪涌/预充电背对背 FET Q12...Q31。

    4) 4)将 Net PWM_Vref_P2.4接地、将 Net PWM_Iref_P2.3接地:这将强制转换器提供32V 电压(最大 Vout)、并将电流限制移至60A (最大 Iout)。 如果要将 Vout 或 Iout 设置为较低的电平、只需将 R29和 R50替换为 100kOhm 修剪器;这样、在将修剪器设置为最大电阻值时、可以得到最大 Vout 或 Iout 值。 修剪器值越低、输出电压和电流限制就越低。

    此致、

    Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Roberto:
    我得到了你的答案。 唯一的问题是、我的输出电压为54V 标称值和58.5v 最大值、因此我将电阻器更改为以下值:R12= 49.9Ohm、R14=2.49K、R13=59K、R19=2.37K、这样在输出电压为54V 时、U1的引脚2为2V

    对于20A 输出电流、我将组件下方的内容更改为
    R92分流电阻= 1m Ω、R100 & R101 = 178K、R93&R94= 1.8k、在20A 输出电流下为我提供1.98V 电压

    这是可以的吗?

    Anjana
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anjana:
    第二点是好的、使用这些值、对于20A 输出、您将得到1.98V。
    关于第一点、在2V 时、您会得到54V、因此要获得58.5V、您需要 U1引脚3上的高于2V 的基准电压:请将其考虑在内。
    当然、与我的设计相比、全桥次级侧的功率级必须支持双倍电压。
    此致、
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Roberto:

    我已经获取了我的设计电压用于次级设计并相应地选择了组件。

    1)我的疑问是、我的应用是锂离子电池充电器、根据系统要求、恒定电压值(用于充电曲线)从54.5V (可配置)开始、最大电池组电压为58.5V、在设置电压反馈、54.5V 或58.5V 时、我应该考虑哪个值?

    2) 2)我更改了 R42=105K、R47=4.75K、这在54V 时为我提供2.33V、在58.5V 时为2.51V。 这是否正常? 为什么使用该 Vout_FB P3.6信号?

    Anjana
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anjana:
    如果您的情况下的最大输出电压为58.5V、则您应该有一定的裕度、并将所有电阻器设置为使最大电压稍高一点、例如60V; 这意味着、如果可以将最大输出电压设置为60V 并将其读取、则在软件中将其设置为58.5V 以将其充电至最大电平、但应将60V 视为最大绝对电压。
    相反、如果您希望确保出于安全原因、输出电压不应高于58.5V、则选择此电压作为最大值。

    问题2的答案:如果您想保持与我在 Net Vout_FB_P3.6 (A/D 转换器的输入)上相同的电压电平、当 Vout=58.5V 时、只需在模数转换器上使用2.33V;这意味着 R47=4.75K、R42=115K。
    此致、
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Roberto。

    Anjana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Roberto:

    如果我想在没有微控制器的情况下测试直流/直流、那么 R31和 R51也不应该出现在正确的位置? 否则、3.45V 将在 Q4和 Q2上开启、基准电压变为0V?

    Anjana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anjana:

    无需移除 R31和 R51:只需将网络"PWM_Vref P2.4"和"PWM_Iref P2.3"短接至接地即可。

    作为替代,您可以 移除 R31和 R51,但随后仍需要将网"PWM_Vref P2.4"和"PWM_Iref P2.3"短接至接地,因为否则 Q2和 Q4的栅极将悬空,因此栅极电压可能未定义。

    此致、

    Roberto