主题中讨论的其他器件: TS5A3154
您好!
我们的设计中有一个 BQ25606、用于通过 USB 为1Ah 锂离子单节电池充电。
我们在 ILIM 上放置一个536欧姆的电阻器、该电阻器应将最大输入电流设置为1A。 但是、我得到的最大值是500mA、无论是在 PC 的 USB 端口上还是在 Samsung S9充电器上、它的输出电流都是2A。
ICHG 电阻器为680欧姆。
检测需要多长时间? 我们将 D+/D-置于多路复用器上、因为我们使用 USB 线进行通信、我们不希望充电器进行的操纵会影响通信。 现在、我们让充电器500ms 来检测输入类型。 我尝试了1.5秒、但结果是相同的(即500mA 输入限制)。
我可以通过什么来获得1A 的充电电流?
谢谢、
Fred