This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:充电电流不会超过500mA

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606, TS5A3154

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731136/bq25606-charging-current-doesn-t-go-higher-than-500-ma

器件型号:BQ25606
主题中讨论的其他器件: TS5A3154

您好!

我们的设计中有一个 BQ25606、用于通过 USB 为1Ah 锂离子单节电池充电。

我们在 ILIM 上放置一个536欧姆的电阻器、该电阻器应将最大输入电流设置为1A。 但是、我得到的最大值是500mA、无论是在 PC 的 USB 端口上还是在 Samsung S9充电器上、它的输出电流都是2A。

ICHG 电阻器为680欧姆。

检测需要多长时间? 我们将 D+/D-置于多路复用器上、因为我们使用 USB 线进行通信、我们不希望充电器进行的操纵会影响通信。 现在、我们让充电器500ms 来检测输入类型。 我尝试了1.5秒、但结果是相同的(即500mA 输入限制)。

我可以通过什么来获得1A 的充电电流?

谢谢、

Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fred:

    您能否短接 D+/D-并检查充电电流、它们会浮动 D+/D-并检查充电电流? 如果 D+/D-短路、则输入电流限制设置为2.4A;如果 D+/D-悬空、则输入电流限制为478/536。 如果您可以实现1A 的充电电流、则表示是 D+/D-检测问题。 我不建议您使用多路复用器。 相反、直接连接 D+/D-。 检测时间为500mA 至2s、检测后、输入阻抗为高电平、然后可以开始通信。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    感谢您的回答。 我尝试了这两种方法、但无法获得高于500mA 的电流。 我现在没有1Ah 的电池、因此我要使用两个并联的550mAh 电池。 这会影响充电电流吗?

    谢谢、

    Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我刚刚使用电流限制为1.1A 的电源进行了测试、电池可以完全吸收它。 您是否有其他我可以调查的线索?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    除了检测不良之外、还有其他哪些问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一种可能是电池具有高阻抗、1A 电流无法推入。 您能否在电池充电电流为500mA 时检查 BAT 引脚电压。 其次、将电池放电至较低的电压电平、然后再次充电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在发布到这里之前已经进行了这些测试。 几乎空的电池仍仅同步500mA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请帮助执行此操作:
    -仔细检查 ILIM 电阻
    -仔细检查 ICHG 电阻
    -短接 D+/D-
    -VBUS = 5.2V
    -当电池充电电流为500mA 时,检查 BAT 引脚电压
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    我忘记了 Vbus 正在经历一个阻抗为1欧姆的多路复用器(TS5A3154)、因此在充电时 Vbus 大幅下降。

    我绕过了多路复用器、现在可以700mA 充电。 它仍然不是1A、但我将尝试使用空电池(当前正在放电)、然后我将再次尝试短接/打开 D+/D-。

    我将向您提供最新信息、

    Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助。 如果 BAT 引脚上的电压已经达到充电电压、但是充电电流仍然很低、那么这可能是电池问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hong、

    我用~60%的电池充电、但仍以700mA 的电流充电。 我观察到 Vbus 为4.38V。 当我断开电池连接时、Samsung Galaxy S9充电器的 Vbus 最高为4.88V、使用计算机上的 USB 端口时最高为5.23V。

    这是正常的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的电缆过长、我们需要在 IC 的 VBUS 处提供4.6V 电压才能以更高的电流充电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、就是这样。 相关知识!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴为您提供帮助。 请单击问题已解决以关闭问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我错了、请纠正我的问题、但我接受了您之前的答案作为解决方案(电缆过长)。 我还需要执行其他步骤吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 VBUS 上的电压不够高、则充电器在 VINDPM 模式下运行、充电电流必须降低。 VBUS 引脚上的 VBUS 电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hong、您之前的回答修复了我的问题。 它确实是一个 VBUS 过低、因为它通过了一个 TS5A3154、与一条过长的 USB 电缆耦合。

    感谢你的帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没关系、我认为有一个按钮可以确认问题是否得到解决。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    我想知道、您在第一个答案中说检测时间为500ms 至2秒。 这在数据表中的什么位置? 我看到检测不良适配器需要30ms、但整体检测时间不是。  USB 电池充电规范1.2 (BC1.2)中是否指定了这种情况?

    谢谢、

    Fred

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fred:

    D+/D-检测不同于30ms 适配器检测不良。 检测时间也取决于插入的 USB 端口。 典型值为500ms。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fred:

    您的充电电流是精确的500mA 还是大约500mA? 通常、D+/D-需要大约500ms 的时间来检测、可能需要更长的时间、最长可能需要2秒 您能否尝试短接 D+/D-并检查充电电流? D+/D-短路后、如果充电器电流为1A 或接近1A、则我们可以判断这是 D+/D-检测问题。 否则、我会认为这可能是电池阻抗问题或电缆阻抗问题。 首先让我们怀疑电缆阻抗、您是否在 VBUS 之前有较长的电缆、是否可以测量 VBUS 引脚上的电压、如果电压大约为4.3V、则它处于 VINDPM 模式、充电电流将降低。 如果电压高于4.5V、则可以怀疑电池阻抗过高。 当充电器以500mA 充电时、BAT 引脚上的电压是多少? 为了实现快速充电、在快速充电模式下、电池电压应低于充电电压。 充电开始前的实际电池电压是多少? 您可以降低电池电压以避免 CV 充电。 按照上述调试步骤、您应该能够找到问题。