请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS92691-
当 TPS92691使用 PWM 调光时、是否必须在电路背面使用 N 沟道和 P 沟道 MOS? 是否可以仅向主电路添加一个 N 沟道 MOS、栅极直接连接到 DDRV?
此外、使用 PWM 调光持续更改 PWM 占空比以调节亮度、使用模拟调光以调节亮度、您认为哪一种更可靠?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.