This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748593/tps92691

主题中讨论的其他器件:TPS92691
  1.  当 TPS92691使用 PWM 调光时、是否必须在电路背面使用 N 沟道和 P 沟道 MOS? 是否可以仅向主电路添加一个 N 沟道 MOS、栅极直接连接到 DDRV?
    此外、使用 PWM 调光持续更改 PWM 占空比以调节亮度、使用模拟调光以调节亮度、您认为哪一种更可靠?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    我 不 能完全理解您对上面第1个问题的描述。  您能否发送您描述内容的原理图?

    在数字2上: PWM 或模拟调光都将调节亮度。  如果您进行模拟操作、LED 可能会有颜色偏移、但它不需要 PWM FET。  您尝试控制的最大电流是多少?  您计划调整到的最低平均电流是多少?

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeffrey、

    我没有听到你的反馈、因此我相信你可能已经解决了这个问题。
    该主题现在将关闭、但如果您回复、将重新打开。

    谢谢 Tuan