This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27714:UCC27714

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731127/ucc27714-ucc27714

器件型号:UCC27714

Green trace = I drain. Blue trace = V drain.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当底部 MOSFET 中存在反向电流(VS 低于接地大约0.8V)时、关闭底部 MOSFET 后、HO 输出不能变为高电平。 当底部开关关断时、由于底部 MOSFET 的 CRSS 较高而产生振荡、但这不应影响顶部开关。 示波器显示(VB - VS)顶部开关在此期间被拉至低于 UVLO 电平、然后顶部开关甚至不会打开。 在此期间、什么会导致 VB-VS 电容器耗尽? 如何防止这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darrell、

    我是一名支持此器件的应用工程师、我假设您正在发布有关 UCC27714的问题或疑虑。

    帖子中仅显示了示波器图、图中未显示问题说明或详细信息。

    如果您有疑问、您可以添加其他信息、我们将提供答案或建议。

    此致、

    Richard Herring

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、Darrell、由于某种原因、我们的系统让您的第一个帖子通过、但阻止了第二个帖子。 我已修复了您的权限、因此您可以在没有任何问题的情况下发布。 抱歉!

    Richard、现在展示了。 再次检查螺纹。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darrell、

    如果您可以澄清示波器图上的哪个通道与将有所帮助的信号相对应。

    我犹豫是否假设信号、但通道2看起来是低侧 FET VDS、由于体二极管导通、显示低于接地。

    通道3 (蓝色)和通道4 (绿色)不太明显显示了哪些信号。

    您能否提供信号名称?更可取的是显示低侧 FET VDS、HB-HS 差分、LI 和 HI 输入的图。

    您还能否提供驱动器和支持组件的图、包括 VDD 电容、HB-HS 电容、自举二极管器件型号、自举二极管串联电阻。

    如果没有更多信息、我会毫不犹豫地猜测会导致 HB-HS 偏置下降的原因。

    此致、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Darrell、

    我们听到您的声音已经有一段时间了、因此我们必须假设您已经解决了您的问题。

    如果可能、请发布解决方法、以便其他人从中学习。

    如果没有、请告知我们、我们将与您一起解决该问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你一周的时间。 (我们的 IT 在工作中会阻止网站、我必须在家里这样做。) 通道2 -粉色是底部 FET 的栅极。 通道3 -蓝色是顶部 FET 的栅极。 通道4 -绿色是电流感应电阻器-底部 FET 的源极为17m Ω。 FET 为3英寸并联 STB34N60。 这是栅极驱动电路的图;每个 FET 上的 R-D-R 网络之一如图所示。 您可以看到、当顶部 FET 栅极达到~4V 时、底部 FET 二极管反向恢复的电流(绿色)开始上升。 当该 IRR 完成后、您可以看到顶部 FET 的电压开始上升(蓝色)。 由于栅漏极电容、底部 FET 的 CDSS 在反向导通状态下非常高、因此您可以看到底部栅极(粉色)被 CDSS 上拉、直到它达到~4V 并开始导通。 从那时起、整个电路不稳定。 未显示的是顶部 FET 的 Vgs:由于某种原因、它被拉至 IC 的 UVLO 以下、然后顶部栅极驱动从那时起关闭。

    我可以得出的结论是、100MHz 的振荡会导致顶部栅极驱动器对 HB-HS 电容器放电。 我不得不在 HB 上放置2个10 μ F 的大电容器、以使其能够正常工作、从而获得照片。  

    (我将尝试在这里粘贴栅极驱动电路。 上次我的网站是空白的。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../gd6.pdfe2e.ti.com/.../gd6.pdfGate驱动原理图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这不能再起作用了。 。 。 尝试粘贴 pdf。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Darrell、

    很抱歉、我们的系统有问题!

    随附了.pdf。 谢谢你。 我们将很快向您提出建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Darrell、
    感谢您对示波器图波形和电路详细信息的澄清。 我查看了二极管数据表、自举二极管和栅极驱动关断二极管看起来都是合适的选择。 如果使用慢恢复自举二极管、可在开关节点电压上升期间对 HB 电容放电。
    三个 MOSFET 并联在~240nC 时具有相当高的栅极电荷。 请查看 UCC27714数据表应用部分、但一种快速确认方法是240nC、从而使 HB 电容下降1V、电容最小值为240nF。
    低侧 FET 米勒电荷在高侧导通期间引起的尖峰和振铃可能是栅极驱动电流环路中的 PCB 迹线电感导致的、 它从驱动器输出到 MOSFET 栅极、从 MOSFET 源极返回到栅极驱动器 COM。 此外、VDD 电容需要靠近驱动器 VDD 和 COM 引脚放置、以最大限度地减小电感。
    考虑到低侧 Vgs 振铃的发生时间、HB 电容器放电时的电容值非常大、这让我感到惊讶。
    即使使用快速启动二极管、HS 节点上的高频振铃也可能导致重复反向电流、从而使 HB-HS 电容器放电。 尝试增大自举电阻、如果这是 HB 放电的原因、则期望更高的电阻会减小反向电流。
    我们通常建议降低高侧 MOSFET 的导通边沿、以降低 dV/dt 并减少体二极管反向恢复产生的振铃。 我看到您有100欧姆的导通电阻、但我建议您尝试增大导通电阻、看看这是否有用。
    您能否发送一些显示 HB 电压的图、其时间刻度与之前相同、时间刻度为1、显示 HO 输出因 HB 下降而关闭。

    此致、
    Richard Herring
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Richard 的建议。 是的、减缓顶部 FET 导通可能是一种解决方案。 此处未制表的水域、因为 MOSFET 制造商在<0V 时不提供米勒电容(Crs)规格、但这是 FET 用作同步整流器时置于的象限 这些板在一周左右内不可用于波形。 我将向您介绍新结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "我们通常建议降低高侧 MOSFET 的导通边沿以降低 dV/dt " 一旦顶部 FET 具有足够的电流用于底部 FET 整流器的反向恢复电荷、顶部 FET 电流将为峰值 IRR (加上电路的电感器电流)。 无论栅极电阻值如何、该 IRR 峰值电流都将快速为底部 FET 的输出电容充电。 额外的栅极电阻会导致导通时的 di/dt 稍低、进而导致较低的 IRR 峰值、但这是以更高的开关损耗为代价的。

    我在该模型中以及在之前的电路中发现的是在底部 FET 中添加额外的栅极电容、这样米勒电荷不会强制栅极电压高达4V、从而在栅极电压应关断时将其打开。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darrell、

    我们一段时间没有收到您的消息。 如果您解决了该问题、您可以确认并在该主题上发帖、以便其他用户 可以从您的发现中受益。

    我们将继续并关闭该线程。 如果您有任何其他问题、如果您在此主题上发帖、它将重新打开。

    此致、

    Richard Herring