This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS746:VFB 引脚的推荐电阻器值 R1/R2

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS746, LP5922

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750665/tps746-recommended-resistor-values-r1-r2-for-vfb-pin

器件型号:TPS746
主题中讨论的其他器件: LP5922

您好!

对于 TPS746 LDO、我需要知道要连接到 VFB 引脚的 R1/R2电阻器的建议值。

如果最大值在10K 范围内、那么这对于我的应用来说太低了。

在较旧的 LP5922器件上、最大电阻值约为100K。 但是、不建议将该器件用于新设计(NRND)。

此外、LP38502器件的最大电阻值为10K、这太低。

此致、

Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    对于 TPS746、反馈电阻器的上限由反馈引脚电流设置。 为了确保数据表中的公式(2)准确、反馈引脚电流应与电阻器串电流相比可忽略不计。 一条良好的经验法则是使电阻器串电流增大100倍。  

    VFB / R2 >= 100 * IFB、最大值

    R2 <= VFB /(100 * IFB、max)= 0.55 /(100 * 0.1uA)= 55千欧

    然后、可以使用公式(2)和您的应用的输出电压来选择 R1:

    如果您的应用需要更大的反馈电阻器、则在计算所需的输出电压时可能需要考虑反馈引脚电流:

    VOUT = Vref *(R1/R2 + 1)+ IFB * R1

    谢谢、

    Gerard