请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS746 主题中讨论的其他器件: LP5922
您好!
对于 TPS746 LDO、我需要知道要连接到 VFB 引脚的 R1/R2电阻器的建议值。
如果最大值在10K 范围内、那么这对于我的应用来说太低了。
在较旧的 LP5922器件上、最大电阻值约为100K。 但是、不建议将该器件用于新设计(NRND)。
此外、LP38502器件的最大电阻值为10K、这太低。
此致、
Tony