Other Parts Discussed in Thread: UCC28951-Q1, UCC28070, PMP8606, UCC28950
主题中讨论的其他器件: UCC28070、 PMP8606、 UCC28950
您好!
我还在设计电池充电器、为此我需要使用 UCC28951-Q1来设计 PSFB。 我只 想问的是、使用 UCC28951-Q1的 PSFB 可以提供电池充电的 CV/CI 配置文件。如果答案是肯定的。 然后、您能否建议如何根据电池 SOC 设计控制环路。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951-Q1, UCC28070, PMP8606, UCC28950
您好!
我还在设计电池充电器、为此我需要使用 UCC28951-Q1来设计 PSFB。 我只 想问的是、使用 UCC28951-Q1的 PSFB 可以提供电池充电的 CV/CI 配置文件。如果答案是肯定的。 然后、您能否建议如何根据电池 SOC 设计控制环路。
谢谢你。
您好 Benjamin、
感谢您对我的查询的回复。 我参考了您发送的文档。 但在中提到系统自动进入 CV/CC 模式、在这种模式下、我必须根据我对系统的命令在 CC/CV 模式下操作系统。 也就是说、当我想让系统在 CV 模式下运行时、系统应该在 CV 模式下运行;当我想 在 CC 模式下运行时、系统应该在 CC 模式下运行。那么、您能建议我如何 使用相同的 IC UCC28951-Q1来实现这一点吗?
谢谢!!
此致、
Digvijaysing
您好 Benjamin、
感谢您对我的查询的回复,我的查询与在 CC/CV 模式下使用 UCC280951操作 PSFB 有关。但是我有一个查询是,根据您之前分享的文档, 据说两个误差放大器输出端的较低误差值均为胜出,然后将该信号提供给 EA+引脚。现在,在这两种情况下,向 EA+提供的信号都是电压形式的,谁都赢了。 那么、它将如何在输出端生成恒压或恒流曲线。 IC 的内部电路中是否有任何逻辑,即如果 EA+引脚上的电压处于特定范围内,则它将在 CV 模式下运行,并且超过或低于该范围,IC 将生成 CI 输出。
谢谢你
您好 Ben、
感谢您的回复。我在桥式整流器之后为 PFC 电路提供直流电源。我检查了开关情况。它在 MOSFET 的栅极处获得了正确的脉冲。我尝试更改负载、占空比、 开关频率也是同样的问题、输出电压与输入电压相同。 在电感器和 MOSFET 漏极之间连接 CT 后、我面临这个问题。我已经了解了 UCC28070应用手册中提供的 PFC 原理图。
您能不能给我任何建议、可能是什么问题。目前 我不是在交流电源上测试 PFC、而是将直流电压作为12V - 24V 范围内电路的输入、 负载为220Ohm 电阻负载。我已将开关频率从50kHz 改变为100kHz。
下面我附上了我针对电路参考的 TI PFC 原理图。