This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:电动汽车充电器站设计

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951-Q1, UCC28070, PMP8606, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726517/ucc28951-q1-ev-charger-station-design

器件型号:UCC28951-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC28070PMP8606UCC28950

您好!

我还在设计电池充电器、为此我需要使用 UCC28951-Q1来设计 PSFB。 我只 想问的是、使用 UCC28951-Q1的 PSFB 可以提供电池充电的 CV/CI 配置文件。如果答案是肯定的。 然后、您能否建议如何根据电池 SOC 设计控制环路。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Digvijaying、

    感谢您关注 UCC28951-Q1。 是的、您可以实现 CV/CC 充电曲线。 这通常作为次级侧的两个反馈环路来实现。 一个控制最大输出电压、另一个控制最大输出电流。 此演示概括介绍了电池充电: 。 第5页显示了 CV/CC 充电所需的反馈结构。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    感谢您对我的查询的回复。 我参考了您发送的文档。 但在中提到系统自动进入 CV/CC 模式、在这种模式下、我必须根据我对系统的命令在 CC/CV 模式下操作系统。 也就是说、当我想让系统在 CV 模式下运行时、系统应该在 CV 模式下运行;当我想 在 CC 模式下运行时、系统应该在 CC 模式下运行。那么、您能建议我如何 使用相同的 IC UCC28951-Q1来实现这一点吗?

    谢谢!!

    此致、

    Digvijaysing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Digvijaying、

    您可以使用相同的结构、但可以通过 MCU 对电流控制环路中的基准进行编程。 当您需要 CC 模式时、可以适当地设置基准以调节感应电阻器上的电流。 您可以使基准更大、以便 CV 环路在需要 CV 模式时接管。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    感谢您对我的查询的回复,我的查询与在 CC/CV 模式下使用 UCC280951操作 PSFB 有关。但是我有一个查询是,根据您之前分享的文档, 据说两个误差放大器输出端的较低误差值均为胜出,然后将该信号提供给 EA+引脚。现在,在这两种情况下,向 EA+提供的信号都是电压形式的,谁都赢了。 那么、它将如何在输出端生成恒压或恒流曲线。 IC 的内部电路中是否有任何逻辑,即如果 EA+引脚上的电压处于特定范围内,则它将在 CV 模式下运行,并且超过或低于该范围,IC 将生成 CI 输出。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Digvijaysing、

    反馈电路是生成 CCCV 充电曲线的电路。 IC 本身内部没有用于生成 CCCV 配置文件的逻辑。 当电池电量低时、它将接受大电流。 CC 环路将调节转换器的最大输出以获得 CC 模式。 随着电池继续充电、电池电压将升高。 一旦电池电压达到最大充电电压(由 CV 环路设置)、转换器将调节至最大充电电压、充电电流将开始降低。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin:

    感谢您的回复。

    在 CC 模式下运行时、我们是否必须将 Rsum 接地、在 CV 模式下运行时、我们是否必须将 Rsum 连接到 Vref。  

    只想知道 PCM 和 VCM 模式在 CC/CV 模式期间是否发挥任何作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Digvijaying、

    请注意、转换器的控制方法(电压模式控制与电流模式控制)是指控制方法。 它与在恒定电流模式或恒定电压模式下运行不同。 请注意命名规则中的这一区别。

    您不想切换转换器中间操作的控制方法。 您可能希望对 OBC 应用使用峰值电流模式控制。 请参阅本演示的幻灯片11:training.ti.com/.../how_to_design_multi-kw_converters_for_electric_vehicles_part_7_-_a_high_power_on_board_charger_design.pdf。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    感谢您对我所有问题的回复。如果 有任何疑问、我会再次与您联系。再次感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    您能不能建议在使用 UCC28070和 UCC28951-Q1的 PSFB Cktt 之后执行 PFC 测试所需的 idol 测试程序。

    我们非常感谢您的建议。

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Digvijaying、

    查看此设计审查、将其作为交错式 CCM PFC 测试程序的起点:www.ti.com/.../slua479b.pdf

    对于相移全桥、请首先查看 PMP8606:www.ti.com/.../tidu621.pdf

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Benjamin
    是否有任何使用 UCC28070和 UCC28950的 PFC 和 PSFB TINA 仿真模块? 如果是,您可以共享该模拟模块的链接。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Digvijaysing、

    您可以获取单个 TINA 模型并将其组合在一起。 您可以在以下页面上找到模型:
    www.ti.com/.../toolssoftware
    www.ti.com/.../toolssoftware

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    根据您建议的 UCC28070和 UCC28950仿真链接。 我只想知道引脚 IRIPA、IRIPB 和 F_kHz 在 UCC28070瞬态模型中的用途是什么、该引脚在实际的 IC UCC28070中不可用。您能在模拟 UCC28070 Trasient 模型时告诉我在该引脚上要进行哪些连接。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Digvijaysing、

    IRIPA 和 IRIPB 代表纹波电流。 f_kHz 表示开关频率。 该模型设置为平均模型。 由于平均模型没有开关行为、因此需要这些参数。请参阅此 E2E 文章:

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Benjamin、
    我已开始测试 PFC 板。 当我移除 MOSFET 的电感器和漏极之间的 CT 时、电路将根据计算结果和给定占空比性能执行升压操作、 但是当我连接 CT 时,电路停止执行升压操作,并且我获得与施加到输入端相同的输出电压。 目前、我已从电路板上移除 UCC28070 IC、并通过外部脉冲驱动 MOSFET。 目前、我正在使用电阻负载测试电路。 我将单独测试升压转换器。

    我的问题如下。

    1) 1)我是否应该获得与输入电压相同的输出电压、或者当我连接 CT 时、它应该得到升压?

    2)应如何选择 CT 匝数比?

    谢谢你。

    此致、
    Digvijaysing
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Digvijaying、

    如果您的输出电压与输入电压相同、则可能看不到任何开关操作。 这不是正常行为。 您是否有可以共享的设计原理图?

    通常、50到200之间的 NCT 是合理的。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的回复。我在桥式整流器之后为 PFC 电路提供直流电源。我检查了开关情况。它在 MOSFET 的栅极处获得了正确的脉冲。我尝试更改负载、占空比、 开关频率也是同样的问题、输出电压与输入电压相同。 在电感器和 MOSFET 漏极之间连接 CT 后、我面临这个问题。我已经了解了 UCC28070应用手册中提供的 PFC 原理图。

    您能不能给我任何建议、可能是什么问题。目前 我不是在交流电源上测试 PFC、而是将直流电压作为12V - 24V 范围内电路的输入、 负载为220Ohm 电阻负载。我已将开关频率从50kHz 改变为100kHz。

    下面我附上了我针对电路参考的 TI PFC 原理图。

    感谢 you.e2e.ti.com/.../PFC-Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Digvijaysing、

    您的输入电压范围和输出电压设置是多少? 12V-24V 输入电压听起来过低。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、

    我的实际输入电压与 UCC28070应用手册中给出的电压相同,即85V-265V 交流输入和输出电压,以获得400V 直流电压。 我的系统设计为3.3KW。但目前、我只是尝试通过提供大约12V-28V 直流的低直流输入电压而不是整流器后的交流电来在低电压和低功耗下检查系统。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Digvijaying、

    您可能会达到峰值电流限值。 在24V 输入和400V 输出电压下进行测试需要非常高的占空比。 您很可能达到最大占空比或峰值电流限制。

    此致、
    本·洛夫