This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于 IEEE802.3bt 的 PoE 控制器+功率 PWM

Guru**** 2581905 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2372

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750828/poe-controller-power-pwm-for-ieee802-3bt

主题中讨论的其他器件:TPS2372

您好!

对于 IEEE802.3bt、TI 获得了作为 TPS2372/3的解决方案。

是否有类似 TPS2375x 系列的"PoE 控制器+功率 PWM"的发展蓝图?

谢谢你。

C.T.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!感谢您在当地推广德州仪器的 PoE 产品。

    我们的做法是不要推送有关潜在发展蓝图器件的公共 E2E 论坛答案。 但是、我将向您发送一封私人邮件、我们可以在其中讨论我们的计划。

    谢谢、